我们今天能为您提供什么帮助?

DM2300(DM2350)系列仪表如何设置通讯参数(地址)?

问题描述:
DM2300(DM2350)系列仪表如何设置通讯参数(地址)?

所属产品线:
DM2000

解决方法:

1、同时按住 向右键 和 OK键,进入参数设置模式,屏幕第一行显示“SET”字样;

2、输入密码:依次点击 向上键 进行循环切换选择,点击 向右键 可修改选定位数的数值,出厂默认密码为0000,确定4位均为0后,点击OK键进入参数设置界面;

3、参数设置的第一屏即为通讯参数设置界面,第一行显示CONN;第二行为通讯地址,地址范围1~254;第三行左侧为校验位,范围分别为0~2,分别代表无校验、奇校验、偶校验。第三行右侧为波特率,范围为0~3,分别代表1200、2400、4800、9600;

4、点击 向上键 选择要设置的通讯参数项,点击 向右键 修改具体的通讯参数项;

5、设置完成后,同时点击 向右键 和 OK键,进入保存界面,点击 向上键 切换到Y闪烁,然后点击OK键。返回到显示界面,修改完成。