[Q&A]辅助触点OF(26924)、OF(A9N26924)以及iOF(A9A26924)之间的区别?
问题描述:
辅助触点OF(26924)、OF(A9N26924)以及iOF(A9A26924)之间的区别?所属产品线:
iC65; iDPN; iINT125隔离开关; C65; C65N/H/L-DC; OSMC32N; OSMC65H解决方法:
1、辅助触点OF(26924)适用于C65微型断路器(M9)、OSMC32N、OSMC65H、C60N/H(A9系列的海事专用断路器);
2、辅助触点OF(A9N26924)适用于C65-DC直流微断(A9)、C120微型断路器(A9);
3、辅助触点iOF(A9A26924)适用于iC65断路器、iDPN断路器、iINT125隔离开关、iC65N vigi+漏电一体式断路器。
注意:OF(26924)、OF(A9N26924)和iOF(A9A26924)结构不同,不能互换使用。
是否有帮助?










需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。