我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]NSX电动机保护的塑壳断路器怎么选插入式?
问题描述:
NSX电动机保护的塑壳断路器怎么选插入式?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX电动机保护型的插入式断路器没有一体式的,需要分模块订购,由客户组装成一个插入式电动机型断路器。

方法一:NSX电动机型的固定式完整断路器+插入式套件

方法二:NSX本体(不包含脱扣单元)+脱扣单元+插入式套件

举例:以NSX250N MA220 3P P型号的插入式断路器为例,按照方法一:可以购买一个NSX250N MA220 3P F固定式断路器(LV431752)和一套3P的插入式套件(LV429289);按照方法二:购买一个NSX250N 3P的本体(LV431406)、一个MA220 3P的脱扣单元(LV431500)和一套 3P的插入式套件(LV429289)。