我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器如何实现四遥功能?

问题描述:
MTZ空气断路器如何实现四遥功能?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

1、MTZ1断路器配置MIC 2.0X5.0X/6.0X/7.0X控制单元,选配ULP接口、IFM模块或EIFE/IFE模块(EIFE仅限抽屉式)、以及XFcom&diag和MXcom&diag通讯线圈,可以实现通讯四遥功能;

2、MTZ2/3固定式断路器配置MIC 2.0X5.0X/6.0X/7.0X控制单元,选配ULP接口、IFM模块或IFE模块、以及XFcom&diag和MXcom&diag通讯线圈,可以实现通讯四遥功能;

3、MTZ2/3抽屉式断路器配置MIC 2.0X5.0X/6.0X/7.0X控制单元(ULP接口标配),选配IFM模块或EIFE/IFE模块、以及XFcom&diag和MXcom&diag通讯线圈,可以实现通讯四遥功能。

注意:IFM模块是RS-485接口,采用的modbus-RTU通讯协议;IFE/EIFE模块是以太网口,采用modbus-TCP/IP通讯协议