[Q&A]NSC系列断路器的直接旋转手柄和延伸旋转手柄是什么?
问题描述:
NSC系列断路器的直接旋转手柄和延伸旋转手柄是什么?所属产品线:
Osmart NSC解决方法:
1、NSC60/100壳架断路器:黑色直接旋转手柄订货号为NSC100ROTDS,红黄直接旋转手柄订货号为NSC100ROTDSO;黑色延伸旋转手柄订货号为NSC100ROTE(断路器背部到柜门最大距离为422mm),黑色加长延伸旋转手柄订货号为NSC100ROTEL(断路器背部到柜门最大距离为530mm),红黄延伸旋转手柄订货号为NSC100ROTEO;
2、NSC160/250壳架断路器:黑色直接旋转手柄订货号为NSC250ROTDSO,红黄直接旋转手柄订货号为NSC250ROTDSR;黑色延伸旋转手柄订货号为NSC250ROTEO,红黄延伸旋转手柄订货号为NSC250ROTER;
3、NSC400/630壳架断路器:黑色直接旋转手柄订货号为LV432597,黑色延伸旋转手柄订货号为LV432598.
是否有帮助?