我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MIC6.2/6.3脱扣单元的NSX 3P断路器是否必须配置中性线电流互感器ENCT?
问题描述:
MIC6.2/6.3脱扣单元的NSX 3P断路器是否必须配置中性线电流互感器ENCT?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

否,需要视负载情况而定:

1、如果下端负载没有N线(三相平衡负载),不需要配置中性线电流互感器ENCT,此时断路器通过相线电流作矢量和比较来判断是否接地,从而实现接地故障保护;

2、如果下端负载带N线,必须配置中性线电流互感器ENCT,ECNT用于采集N相电流,此时断路器通过相线电流和N线电流作矢量和比较来判断是否接地,从而实现接地故障保护。