我们今天能为您提供什么帮助?

NSX带电操断路器使用SDE触点之后,如何输出报警信号?

问题描述:
NSX带电操断路器使用SDE触点之后,如何输出报警信号?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX带电操断路器使用SDE触点之后,一样可以通过SDE触点输出报警信号,只是此时SDE输出的是有源信号,电源和电操的控制回路电压一样。

如下图所示:

报警信号可以在SDE触点的84端子和断路器的A1端子之间接报警指示灯