PM5350P如何通过面板设置不同的费率?
问题描述:
PM5350P如何通过面板设置不同的费率?所属产品线:
PM5350P解决方法:
1、导航到维护>设置。
2、输入设置密码(默认为“0” ),然后按确定。
3、导航到仪表>费率。
4、使用光标指向模式,按编辑。
5、按+或-将设置更改为时间模式,然后按确定。
6、移动光标指向要修改的费率(费率 1 到费率 4),然后按编辑
时间费率费率设置
| 参数 | 值 | 描述 |
| 日类型 | 每天, 工作日,周末,周一,周二,周三,周四,周五,周六,周日 | 选择费率有效的日子。 只有是每天的费率才能有一个包括午夜的费率(例如, 11pm-2am) |
| 开始时间 | 0000 至 2359 | 设置费率周期开始的时间,使用 24 小时时刻格式。 (00:00 to23:59).开始时间不能与结束时间相同 |
| 结束时间 | 0000 至 2359 | 设置费率周期结束的时间,使用 24 小时时刻格式。 (00:00 to23:59).结束时间不能与开始时间相同 |
| 开始月份 | 1 至 12 | 设置费率周期开始的月份,1 = 一月, 2 = 二月, 3 = 三月, 4 = 四月, 5 = 五月, 6 = 六月, 7 = 七月,8 = 八月, 9 = 九月, 10 = 十月,11 = 十一月, 12 = 十二月. |
| 开始日期 | 1 至 31 | 设置费率周期开始月份的日期。 如果开始月份和结束月份为同一月,开始日期必须比结束日期早 |
| 结束月份 | 1 至 12 | 设置费率周期结束的月份1 = 一月, 2 = 二月, 3 = 三月,4 = 四月, 5 = 五月, 6 = 六月, 7 = 七月,8 = 八月, 9 = 九月, 10 = 十月,11 = 十一月, 12 = 十二月. |
| 结束日期 | 1 至 31 | 设置费率周期结束月份的日期 |
根据需要修改每个参数,然后按 OK 设置。 按+或-在参数之间移动。按退出,然后按 Yes 保存更改。 根据需要重复操作其他费率。 如果任何费率具有冲突设置,则仪表会检查配置并提示消息(即重叠费率期间)
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。