我们今天能为您提供什么帮助?

A型漏电保护断路器开关适用于LED照明吗?

问题描述:
A型漏电保护断路器开关适用LED照明吗?

所属产品线:
Acti 9 剩余电流动作保护产品; Vigi for NG125; 新型18mm iDPNa/iDPNN Vigi+; iDPNK2; Vigi iC65; iDPN Vigi; Acti 9 Vigi C120; Vigi for iDPN; iID

解决方法:

A型漏电保护断路器开关适用于LED照明,A型漏电能够监测的漏电电流种类较AC类比更广,所以能够更好的满足现有各类设备的漏电保护,更加安全可靠。