FA409069
FA409069
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX是否属于抗湿热型的,订货时是否需要特殊备注?
问题描述:
NSX是否属于抗湿热型的,订货时是否需要特殊备注?
所属产品线:
Compact NSX
解决方法:
NSX是属于抗湿热性2类(温度55℃时,相对湿度 95%),订货时不需要特殊备注。
首次发布日期:
2020/6/4
修订日期:
2020/6/5
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ComPacT NSX
探索更多
范围:
ComPacT NSX