我们今天能为您提供什么帮助?

NS630b~1600大塑壳的电气寿命是多少?

问题描述:
NS630b~1600大塑壳的电气寿命是多少?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:
NS630b NS800 NS1000 NS1200 NS1600
电压 N H L N H L N H L N/H N/H
440V  In/2 6000 6000 4000 6000 6000 4000 6000 6000 4000 5000 5000
In 5000 5000 3000 5000 5000 3000 5000 5000 3000 4000 2000
690V  In/2 4000 4000 3000 4000 4000 3000 4000 4000 3000 3000 2000
In 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000