我们今天能为您提供什么帮助?

小型断路器跳闸有哪些原因?

问题描述:
小型断路器跳闸有哪些原因?

所属产品线:
iC65

解决方法:

主要有以下几种原因:

1. 安装不良

各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。

2. 漏电开关与负载不匹配

家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。

3. 电器或线路漏电、短路

发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。

4. 电源进线电压过高

这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。

5. 漏电断路器质量有问题

先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)

6. 漏电断路器接线错误

检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。

7. 用电设备漏电

此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。

8. 插座上N线、PE线接反

如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。

9. 照明回路某灯具的N线取自插座回路

现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制。若照明回路个别白炽灯灯具的N线取自插座回路,则此接线形成了零序电流,引起漏电断路器动作。检查时可切断插座电源(相线和N线同时切断),如果某盏白炽灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回路,在此位置查找到中性线接入点,重新接线,便可解决问题。

10. 线路受潮引起漏电而跳闸

检查厨房、卫生间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒,里面的接头湿漉漉的,有水珠覆着,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入电气管线所致。此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处理,并把所有接头的绝缘重新包扎,线路自然干燥1~2天,便可解决漏电问题(同时处理好上层防水层漏水),回复正常供电。对于新建建筑物,由于还没完全干燥,线路更容易受潮,应检查所有房间。