变频器通过EtherCAT连接somove时,通讯为什么会中断?
问题描述:
变频器通过EtherCAT连接somove时,通讯为什么会中断所属产品线:
SoMove解决方法:
要确保somove正常连接,需要调整mailbox的大小。
首先打开TwinCAT System Manager(第三方配置软件),点击相应的变频器进入EtherCAT选项卡,点击高级设置按钮,在弹出的窗口中点击“Mailbox”,可以将”输出大小(Out Size)“调大。推荐值是336 bytes (150 hex)

是否有帮助?