我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
安装欠频/过频保护(ANSI81)数字模块有哪些条件?
问题描述:
安装欠频/过频保护(ANSI81)数字模块有哪些条件?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

1.Micrologic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X 和 7.0 X 控制单元。

2.固件版本不低于 003.000.xxx 的 Micrologic X 控制单元较早的固件版本需要更新才能兼容 。

3.欠频/过频保护要求使用外部 24 Vdc 电源。