我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2电动机断路器在高海拔使用时如何降容?
问题描述:
GV2在2000米以上海拔需要降容使用,工作电压和电流都要降容

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2电动机断路器在海拔超过2000米时,需要降容使用。不同海拔高度的降容系数如下表所示:

Ue Ie
2000 m 1 1
2500 m 0.9 0.92
3000 m 0.8 0.90
3500 m 0.7 0.88
4000 m 0.6 0.86
5000m 0.5 0.84

Ue为额定工作电压,Ie为额定工作电流。