我们今天能为您提供什么帮助?

SCB12 SCB13分别属于什么能效等级?如何判断能效等级?

问题描述:
SCB12 SCB13分别属于什么能效等级?如何判断能效等级?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

SCB12属于2级能效,SCB13属于1级能效。能效等级在GB20052中有规定,下图以干式变压器2500kVA容量举例,结合下图中空载损耗和负载损耗分别与SCB12 SCB13对应损耗比较发现,SCB12满足2级能效标准,SCB13满足1级能效标准。