我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV630或ATV650报SCF3是什么故障?

问题描述:
ATV630或ATV650报SCF3故障原因及解决措施

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV630或ATV650报SCF3是接地短路故障

可能原因:

1.变频器输出线上的分布电容的存在,将会对地产生漏电流,IGBT的开关频率越高,电缆越长,产生的漏电流越多,从而触发SCF3故障。

2.动力电缆的对地绝缘由于人为原因或者老化因素的影响受到破坏,导致漏电流增大,触发SCF3故障。

3.电机绕组受潮、过热老化,引出线和接线盒内绝缘不良,也会触发SCF3故障。

4.多电机并联在同一个变频器上,相当于增加了电缆长度,会增加漏电流,从而触发SCF3故障。

解决措施:

1.通过摇表(而不是万用表的欧姆档)测试电机和电机电缆的对地绝缘。

2.在电机电缆长度较大或多电机并联(这时相当于电机电缆的长度叠加计算)的情况下,降低开关频率,增加输出电抗器、dv/dt滤波器等可以有效的防止SCF3故障。

3.对于长时间不用的电机,要对电机进行烘干处理,定期检查电机的绝缘情况,如果发现绝缘降低的情况,一定要找到问题点,排除故障,才能重新上电运行。

4.如有变频器在稳定运行或没有运行的情况下,甚至在将电机电缆脱开的情况下,毫无征兆地报SCF3,维修或更换变频器。

清除错误代码:该检测错误需要电源复位。