我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德哪些仪表可以调节对比度和背光延时?

问题描述:
施耐德哪些仪表可以调节对比度和背光延时?

所属产品线:
高端关口电能表; 高端电能质量测量仪表; 多功能电力参数测量仪

解决方法:

施耐德目前可以调节对比度和背光延时的仪表有PM3000系列、PM2225C、PM5350、PM5350P、PM5000系列、ION8650、ION8600/8800、ION8300/8400/8500、ION7700、ION7550/7650、ION7300等。

PM8000、ION9000和ION7400仪表只能调节背光延时。