我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5310、PM5320、PM5330、PM5340测量仪表的DI输入接点是否有内置电源?
问题描述:
PM5310、PM5320、PM5330、PM5340测量仪表的DI输入接点是否有内置电源?

所属产品线:
PM5000

解决方法:

PM5310、PM5320、PM5330、PM5340测量仪表的DI输入接点有内置电源用以检测数字输入的开/关状态,也可接入一个在其工作范围内外部电压,两种情况下的接线方式不同。

1.使用内置电源时接线如下:

2.接入外部电源电压时接线如下: