我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM800系列产品型号PM8ECC已经停产,如何替代选型?
问题描述:
PM800系列产品型号PM8ECC的替代问题。

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表; PM800; PM5000

解决方法:

型号PM8ECC为PM800系列仪表产品的以太网网关扩展模块附件,目前该系列产品已全部停产,主要用PM5000和PM8000系列仪表产品替代,这两个系列产品中存在带有以太网TCP协议的型号,例如型号METSEPM5560和METSEPM8240,用户在选型时只需选择这两个系列产品中带有以太网通讯的型号即可。