在单位功率因数下,PM5000、PM8000、ION7650、ION8650和ION9000仪表是否校准到ANSI C12.20 ?
问题描述:
在单位功率因数下,PM5000、PM8000、ION7650、ION8650和ION9000仪表是否校准到ANSI C12.20 ?所属产品线:
PM5000解决方法:
施耐德电气没有校准到C12.20,我们对此进行了验证。ANSI C12.20申明如下:
ION9000/ION8650精度等级0.1(单位PF 0.1%能量精度)
PM5000/PM8000/ION7650精度等级0.2(单位PF 0.2%能量精度)
是否有帮助?