我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
使用ION Setup对PM2125C执行复位清除储存在测量仪上的各种累计的参数后,之前的VT/PT或CT设置参数会保留吗?
问题描述:
使用ION Setup对PM2125C执行复位清除储存在测量仪上的各种累计的参数后,之前的VT/PT或CT设置参数会保留吗?

所属产品线:
PM2000

解决方法:

使用ION Setup对PM2125C执行复位清除储存在测量仪上的各种累计的参数后,之前的VT/PT,CT设置参数会保留。