我们今天能为您提供什么帮助?

可以使用PM2225C的显示屏来查看激活报警的详情吗?

问题描述:
可以使用PM2225C的显示屏来查看激活报警的详情吗?

所属产品线:
PM2000

解决方法:

可以使用PM2225C的显示屏来查看激活报警的详情,当报警条件成立(报警= 开)时,报警将显示在激活的报警屏幕中,操作如下:

1. 导航至报警> 激活。

2. 选择要查看的报警(最新报警显示在顶部)。

3. 按详情。