我们今天能为您提供什么帮助?

可以使用PM2225C的显示屏来查看报警历史的详情吗?

问题描述:
可以使用PM2225C的显示屏来查看报警历史的详情吗?

所属产品线:
PM2000

解决方法:

可以使用PM2225C的显示屏来查看报警历史的详情,报警历史记录将保留激活的报警和过去报警的记录。当激活的报警条件不成立(报警= 关)时,事件将记录在报警历史记录中,且报警通知(报警图标、报警指示灯)将关闭。操作如下:

1. 导航至报警> 历史。

2. 选择要查看的报警(最新报警显示在顶部)。

3. 按详情。