PM2000(PM2105、PM2125C、PM2225C)系列仪表的显示屏数据更新频率(刷新)是多少?
问题描述:
PM2000(PM2105、PM2125C、PM2225C)系列仪表的显示屏数据更新频率(刷新)是多少?所属产品线:
PM2000解决方法:
PM2105:瞬时数据1s更新一次(刷新频率),需量值5s更新一次。
PM2125C和PM2225C:瞬时数据1s更新一次(刷新频率),需量值15s更新一次。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。