我们今天能为您提供什么帮助?

PM5350P仪表通信时地址为什么要偏移(减一)?

问题描述:
PM5350P仪表通信时地址为什么要偏移(减一)?

所属产品线:
PM5350P

解决方法:

PM5350P通信时,Modbus寄存器地址取值范围与设备寄存器地址存在映射关系,具体见下表,按照映射关系Modbus寄存器地址是在设备寄存器地址的基础上去掉万位减一。

功能码 描述 设备寄存器地址 Modbus寄存器地址
01 线圈(离散输出) 1~10000 设备地址-1
02 离散输入 10001~20000 设备地址-10001
03 保持寄存器 40001~50000 设备地址-40001
04 输入寄存器 30001~40000 设备地址-30001