我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5350 'standard over/under alarms'动作后事件有哪些内容?
问题描述:
PM5350 'standard over/under alarms'动作后事件有哪些内容?

所属产品线:
PM5350

解决方法:

‘standard over/under alarms’事件有

报警类型

最大动作值(over alarms)或最小动作值(under alarms),最大返回值(over alarms)或最小返回值(under alarms)。

最大动作值为下图pickup delay内的最大值Max1,最大返回值为下图alarm period内的最大值Max2。