电流互感器额定一次侧电流的选型标准?
问题描述:
电流互感器额定一次侧电流的选型标准?所属产品线:
电流互感器解决方法:
根据《GB/T 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范》要求:
电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不小于30%(对S级为20%)的要求。电流互感器额定二次负荷的功率因数为0.8~1.0;1% ~120%额定电流回路,宜选用S级的电流互感器;电流互感器的额定二次电流可选5A或1A。110kV以上电压等级电流互感器宜选用1A;电流互感器二次绕组中所接入的负荷,应保证在额定二次负荷的25%~100%。
是否有帮助?