我们今天能为您提供什么帮助?

iEM3210如何修改每kWH的脉冲数?

问题描述:
iEM3210如何修改每kWH的脉冲数?

所属产品线:
iEM3000

解决方法:

iEM3210每kWH的脉冲数是可以配置的,默认是5000p/kwh,配置流程如下:

按住ok+Esc 持续2S——password 密码0010——OK键——Access Counter持续3s——Wiring按下键——CT Ratio按下键——Frequency按下键——Date按下键——Time按下键——Pulse Output  按OK键——修改\Pulse Constan 脉冲数——按OK键保存Pulse Output  Save Settings?