我们今天能为您提供什么帮助?

DM2350/2355通过通信如何遥控输出继电器?

所属产品线:
DM2000

解决方法:

以通讯地址03举例:

1,闭合继电器查询数据:03 05 00 0A FF 00 AD DA,其中05为功能码,

000A为寄存器地址,FF00为线圈闭合指令,ADDA为CRC校验码;

2,打开继电器查询数据:03 05 00 0A 00 00 EC 2A,其中05为功能码,

000A为寄存器地址,0000为线圈打开指令,EC2A为CRC校验码。