我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ION7650如何启用波形记录功能?
问题描述:
ION7650如何启用波形记录功能?

所属产品线:
ION7650

解决方法:

1. 打开 ION Setup 并连接到测量仪;

2. 在 Setup Assistant 中,导航至 Power Quality 屏幕;

3. 点击 Sag/Swell 选项卡,启用 COMTRADE Status波形记录(设置Enabled)。