FA409534
FA409534
我们今天能为您提供什么帮助?
ION9000的IEC61850的CID文件存放在哪里?
问题描述:
ION9000的IEC61850的CID
所属产品线:
ION9000电能质量监测装置
解决方法:
进入
ION9000
的
FTP
站点里的
IEC61850
文件夹即可存放
CID
文件
首次发布日期:
2020/6/17
修订日期:
2020/6/18
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ION9000电能质量监测装置
探索更多
范围:
ION9000电能质量监测装置