ION9000系列标准配置I/O点数量有多少?
问题描述:
ION9000系列标准配置I/O点数量有多少?所属产品线:
ION9000电能质量监测装置解决方法:
ION9000系列标准配置I/O点数量为:
8 路数字输入 (30 V AC/60 V DC)
4 路A型 (KY) 固态数字输出 (30 V AC/60 V DC, 75 mA)
2 路C型继电器输出 (8 A at 250 V AC, 5 A at 24 V DC)
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。