问题描述:
ION9000系列可选的I/O模块有几种?所属产品线:
ION9000电能质量监测装置解决方法:
ION9000系列可选的I/O模块有两种,分别为:
- 数字模块
6 路数字状态/计数器输入
2 路C型继电器输出 250 V AC, 8 A
- 模拟量模块
4 路模拟量输入 (4-20 mA; 0-30 V)
2 路模拟量输出 (4-20 mA; 0-10 V)
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ION9000系列可选的I/O模块有两种,分别为:
6 路数字状态/计数器输入
2 路C型继电器输出 250 V AC, 8 A
4 路模拟量输入 (4-20 mA; 0-30 V)
2 路模拟量输出 (4-20 mA; 0-10 V)
是否有帮助?