我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ION9000如何通过以太网进行自我发现?
问题描述:
ION9000如何通过以太网进行自我发现?

所属产品线:
ION9000电能质量监测装置

解决方法:

ION9000支持DPW(用于Web服务的设备配置文件),它允许在电表连接到局域网时自动发现电表。

将仪表连接到网络时,仪表会自动显示在Windows资源管理器的“其他设备”下的网络中。默认情况下,该表命名为MAC地址的<meter type>-<last six digits of MAC address>。例如,MAC地址为006078173393的仪表在网络上显示为<meter type>-173393。