我们今天能为您提供什么帮助?

ION9000仪表的通信端口和协议?

问题描述:
支持ION9000仪表上的通信端口和协议。

所属产品线:
ION9000电能质量监测装置

解决方法:

1.通讯端口

RS-485 port(s): 2

Ethernet port(s): 2x 10/100BASE-TX, RJ45 connector, CAT5/5e/6/6a cable

2.通讯规约

串口通讯规约 (Modbus, ION, DNP3)

以太网通讯规约 (Modbus/TCP, ION TCP, DNP3 TCP, DHCP, DNS, IPv4, IPv6, IEC 61850)

以太网关

3.其他功能

通过电子邮件发出警报通知

带波形查看器的HTTP/HTTPS web服务器

具有自定义MIB和警报陷阱的SNMP

SMTP邮件

PTP和NTP时间同步

FTP文件传输协议