我们今天能为您提供什么帮助?

PM8000或ION9000仪表的以太网菊花链对PTP时间同步精度或仪表精度有影响吗?

问题描述:
PM8000和ION9000用户手册规定,要达到指定的时钟精度水平,需要星型网络拓扑结构。

所属产品线:
ION9000电能质量监测装置

解决方法:

仪表直接连接到PTP交换机需要保证PTP时间同步性能。这些交换机可以补偿来自外部因素的数据包延迟变化,如网络结构、网络通信量和一致性。PM8000和ION9000内的板载交换机不是PTP可互换的,所以可能会对以太网后台支持PTP的设备的时间同步性能产生影响。

因此,要达到指定的时钟精度水平,需要星型网络拓扑结构。