我们今天能为您提供什么帮助?

为什么PM8000的电流骤升骤降报警在屏幕上无法启用?

问题描述:
PM8000设置好电流骤升骤降参数后,在屏幕上无法启用。

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

应用环境:
PM8000

原因:
电流骤升骤降模块的输入中Enable连接的布尔量的值为OFF。

解决方法:

PM8000设置好电流骤升骤降参数后,在屏幕上无法启用,如下图,启用后仍显示灰色。

在ION Setup连接上PM8000后进入高级模式,到Disturbance Analyzer Modules中进入Current Sag 或Current Swell ;

选中Inputs 中的 Enable- ISag/Swell Enbl ,右键Go to ISag/Swell Enbl ;

按住shift键进入Output Registers ,在ISag/Swell Enbl 后的方括号内可以看到其状态为[false] , 选择ON 启用即可。

ISag/Swell Enbl=ON 后,PM8000屏幕上显示电流骤降已启用。