我们今天能为您提供什么帮助?

如何配置PM8000的电流骤升骤降报警?

问题描述:
配置PM8000的电流骤升骤降报警

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

应用环境:
PM8000

解决方法:

1 设置额定电流为三相平均电流,注意是一次电流;

2 根据实际需要设置启动和恢复值、回差、优先级;

3 在高级模式下检查Disturbance Analyzer Module 中Current Sag 和Current Swell 是否启用。