我们今天能为您提供什么帮助?

PM8000通过Modbus TCP (502端口) 通讯时同时支持多少个客户端访问?

问题描述:
PM8000通过Modbus TCP (502端口) 通讯时同时支持多少个客户端访问?

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

应用环境:
多个客户端访问同一块PM8000

解决方法:

最多32个。

其他协议的特性详见下表:

协议 TCP 端口、套接字 每种协议最大连接数量
ION 7700 8
EtherGate COM1 7801 1
DNP 3.0 20000 3
IEC 61850 102 5
Modbus TCP 502 32
Modbus RTU 7701 4
Telnet 23 1
FTP 21 1
Web server (HTTP) 80 1