我们今天能为您提供什么帮助?

PM8000时钟信号同步的硬件接口有哪些?

问题描述:
PM8000时钟信号同步的硬件接口有哪些?

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

1,通过串口,连接到GPS信号发送装置,进行时钟信号同步。

2,通过配置数字输入(DI)接口为IRIG-B,连接到GPS信号发送装置,进行时钟信号同步。

3,通过以太网口,接收网络时钟协议数据如NTP,SNTP等,进行时钟信号同步。