我们今天能为您提供什么帮助?

如何使用External Pulse Module为PM8000复位电能?

问题描述:
用External Pulse Module为PM8000复位电能

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

应用环境:
PM8000,ION7650, ION8650, ION9000,

原因:
PM8000复位电能的默认方式是Master reset,但用户只不需要复位除电能之外的其它记录。

解决方法:

1. 用ION Setup连接PM8000;
2. 进入高级模式;
3. 进入Ext Pulse Modules插入一个模块;


4. 在第3步插入的模块上右键单击重命名,如“Energy Reset”,点击发送;
5. 双击进入Energy Reset模块,查看其输出寄存器为“Ep34 Trigger”;


6.进入Integrator Module,双击打开需要复位的电能模块,如kW tot,在输入寄存器中编辑Reset寄存器,选择Ext Pulse module中第3步新建的Energy Reset模块替换默认的Nrm Egy Reset 寄存器;


7. 当用“Energy Reset” Ext Pulse Module发送一个脉冲时,相应的电能就会复位为0。