问题描述:
PM8000如何在下个月初自动复位最大电流需量所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表应用环境:
PM8000, ION7650, ION8650, ION9000原因:
用户需要在下个月月初自动复位最大电流需量解决方法:
1. 进入ION Setup 高级模式,在Maximum Modules中找到需要复位的模块,如Ia sd mx;

2. 进入该模块将把输入寄存器中的Reset关联到Clock Module1的CL1 New Month 即可。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1. 进入ION Setup 高级模式,在Maximum Modules中找到需要复位的模块,如Ia sd mx;

2. 进入该模块将把输入寄存器中的Reset关联到Clock Module1的CL1 New Month 即可。

是否有帮助?