我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM8000 alarm菜单中电压Sag/Swell记录持续时间只精确到1秒、不能显示电压降幅或增幅如何处理?
问题描述:
电压Sag/Swell记录持续时间只精确到1秒、不能显示电压降幅或增幅

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

应用环境:
PM8000 V1.4.3

原因:
默认的alarm菜单中电压Sag/Swell记录持续时间不能精确到毫秒级,不能显示电压降幅或增幅,无法满足用户需求。

解决方法:

可通过增加用户自定义屏幕的方式来解决:

增加用户自定义屏幕显示Sag/Swell持续时间及每相的最大、最小值
Setup Assistant > Customer Display >  Front Panel > Customer Display


新建屏幕并编辑:



6 选择一屏中需要显示的参数个数,每屏可选择1~6个参数
7 对新建的屏幕命名,如Sag/Swell Duration,
8 编辑参数,连接到需要添加到屏幕上的测量量。


9 勾选上Show all available registers,选择Sag/Swell 1,选择SS1 DistDur 即持续时间,确认即可。



在屏幕设置中选择Resolution: 1.XXXX (可精确到小数点后4位)后发送即可。



添加电压Sag/Swell电压最大、最小值的示例如下 :

可选择一屏显示6个参数,分别连接这6个参数到Sag/Swell 模块输出寄存器中的SS1 DistV1Min / SS1 DistV1 Max,SS1 DistV2Min / SS1 DistV2 Max,SS1 DistV3Min / SS1 DistV3 Max ,设置Resolution: 1.XXXX 后发送即可。

完成后在用户自定义的屏幕上看到的效果如下: