我们今天能为您提供什么帮助?

PM8000与第三方SCADA通过IEC61850协议通讯中,发生电压骤升、骤降后,为什么SCADA和ION Setup 的Sag/Swell记录中的持续时间不一致?

问题描述:
PM8000与第三方SCADA通过IEC61850协议通讯中,发生电压骤升、骤降后,SCADA和ION Setup 的Sag/Swell记录中的持续时间不一致

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

应用环境:
PM8000

原因:
cid 中的db=10(unit=0.1)

解决方法:

PM8000默认的icd文件中没有Sag/Swell 相关的参数,在ION Setup 中IEC 61850 GGIO Cust AI 模块中增加用户需要Sag/Swell输出寄存器后,可在用户SCADA中显示相关数据。

在实际发生电压骤升、骤降后,SCADA和ION Setup 的Sag/Swell记录中的持续时间不一致,从FTP中导出cid文件发现CUS1_GGIO6 AnIn1~AnIn16中db(死区)默认为10,单位是0.1,即当关联持续时间到IEC 61850 GGIO Cust AI中时,只有持续时间的变化量超过1s,其mag才会更新为instMag的值,但db的数据类型为INT32U,其最小值是1,不能满足要求,鉴于一般情况下Sag/Swell发生的频次不会很高,上送的数据量不会很大,可把db设置成0,即每次发生骤升、骤降后,mag都会更新为instMag的值,第三方SCADA上的持续时间就会与PM8000中的持续时间同步。