我们今天能为您提供什么帮助?

IM9-OL产品电源接线中为什么需要串入主回路电源接触器的常闭触点?

问题描述:
IM9-OL产品电源接线中为什么需要串入主回路电源接触器的常闭触点,或者是与主回路电源接触器做互锁?

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

IM9-OL产品电源接线中需要串入主回路电源接触器的常闭触点,或者是与主回路电源接触器做互锁,详见截图,其原因是IM9-OL属于离线绝缘监测装置,需要主回路断电时,通过注入电压产生对地泄露电流,进而测量绝缘电阻。