我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
IFL系列可监控的系统电压是多少?
问题描述:
IFL 监控 电压

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

IFL绝缘故障定位器,用于 IT 系统 (中性点不接地或者经阻抗接地连接到中性线)。受监控的系统电压:

• ≤ 480 V ( IFL12MC/IFL12MCT )

• ≤ 1000 V (带适配器的 IFL12C 和 IFL12MC/IFL12MCT)