我们今天能为您提供什么帮助?

RCD在大功率设备启动时偶尔会跳闸是什么原因?

问题描述:
RCD 大功率 漏电保护

所属产品线:
模数化低压终端配电产品

解决方法:

这是由于RCD额定电流In选取不当引起。RCD的In值的确定除满足不小于负载电流的要求外,还需满足避免RCD误动的要求。由于相线和中性线在RCD零序电流互感器上的布置难以做到完全对称,当RCD所保护的回路没有故障时,电流互感器的二次绕组内或多或少仍会感应一些电动势,其值不大,不足以使RCD动作,如果被保护回路内出现大幅度的暂时过电流,二次绕组感应电动势有可能达到动作阈值出现误动。一般启动电流峰值电流不超过RCD额定电流的6倍。