我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5000系列表的海拔应用是多少米?
问题描述:
PM5000系列表的海拔应用是多少米?

所属产品线:
PM5000

解决方法:

PM5100系列:CATII安全等级时,海拔≤2000m,CATIII安全等级时,海拔≤3000m

PM5300系列:CATII安全等级时,海拔≤2000m,CATIII安全等级时,海拔≤3000m

PM5500系列:CATIII安全等级时,海拔≤3000m

其中,CATII:通过电源连接到室内插座的用电设备的一次电气线路;CATIII:直接连接到配电盘的大型设备的一次回路及配电盘与插座之间的电力线路。