我们今天能为您提供什么帮助?

NSX Micrologic5/6 LCD显示屏可以显示过载预报警吗?

问题描述:
NSX Micrologic5/6 LCD显示屏可以显示过载预报警吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

不可以通过 Micrologic5/6 LCD显示屏显示

过载预报警仅可以通过以下方式访问:

1、使用通讯网络

2、在 FDM121显示器上

也可以使用 RSU软件将过载预报警分配给 SDx 模块输出。